This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:几秒钟后充电停止

Guru**** 2425070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640530/bq500212a-charging-stops-after-a-few-seconds

器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

您好!

我已经按照 bqTESLA 原理图设计了一个 BQ500212A 充电器电路。
我还设计了一个 BQ51050B 接收器电路、该电路似乎与其他 Qi 充电器完美搭配。

当我使用接收器测试充电器(BQ500212A)时、出现问题

我们有以下意见:
1.将接收器放在线圈上后,绿色开始闪烁(LED 模式2),指示电源传输;但是,它在3-5秒后停止。
2. TX 电压似乎下降到10V 峰峰值而不是上升
3. RX Vrect 上的持续脉冲,直到充电失败才会停止
4.几乎没有电流流过电池(<1mA)

LED 模式设置为2、我已禁用 FOD 功能、但我怀疑这2个可能会导致任何问题。

我已经搜索过论坛和产品数据表、因此很难解决此问题。 我非常希望在这一问题上提供帮助。

谢谢、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生这种情况时、您是否看到任何故障 LED?

    另请参见
    e2e.ti.com/.../wireless_power_faq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无故障、它直接跳至待机状态(两个 LED 都亮起)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送接收器侧 RECT 引脚电压的示波器捕获信息?  这可用于确定系统正在执行的操作。

    请参阅随附的类似系统的示波器捕获。

    e2e.ti.com/.../bqTESLA-FAQ_2D002D00_Start-up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 RX Vrect 的示波器捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    前三个脉冲看起来正常。 但第4个问题看起来很奇怪。 3至4的振幅不应改变、应处于相同的工作频率和相同的振幅。

    V-RECT 波形是否发生变化?
    bq51050B 的输出是否曾经打开过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V-RECT 波形在停止然后重新启动前保持恒定。

    我在输出侧没有看到电压/电流的任何变化、因此我认为它根本不会打开;但是、当使用不同的充电器时、它确实会打开、因此我认为问题可能来自发送器侧。