This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:热启动瞬态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641118/tps61194-q1-warm-start-transient

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61194

您好!

您能否告诉我数据表 P.15中"热启动瞬态条件"的含义?
为什么这种情况会将电流限制值增加到2.5A?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    当车辆直接连接到电池或调节不好时、热启动或冷启动会导致 Vin 电平低于正常工作条件。
    TPS61194可支持最低4.5V 的输入电压电平、该电压电平将介于冷启动和热启动输入电压电平之间、以满足汽车的一般要求。
    在热启动期间、Vin 电平将暂时低于如上所述的正常工作电平、因此 SW 电流将增加到高于所需电平。 这就是 TPS61194的这一特性将有助于支持热启动条件的原因。

    希望这对您有所帮助、