This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410XSDSEPEV:需要进行哪些修改才能将套件置于400mA 和800mA 配置中

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410XSDSEPEV, LM3410XBSTOVPEV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641241/lm3410xsdsepev-what-modifications-are-needed-to-put-the-kit-into-400ma-and-800ma-configurations

器件型号:LM3410XSDSEPEV
主题中讨论的其他器件: LM3410XBSTOVPEV

您好!

除了感应电阻器、LM3410XSDSEPEV/NOPB 或 LM3410XBSTOVPEV/NOPB 评估套件上还需要更改哪些参数来支持400mA 和800mA 电流?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    两个 EVM 上的电感器的额定电流都足够高、因此您只需更改电流感应电阻器。

    但是、请记住两件事:首先、EVM 可能不是针对增加的热量而设计的。 它们在室温下可能是可以的、但在任何终端应用中、只需确保为散热提供足够的铜。 其次、功率受最小电流限制。 例如、对于升压 EVM、您应该能够执行400mA 的精细操作、但在11.5V 输出下800mA 的性能将超出其能力。 当然、如果您将输出电压降至一半、则可以得到800mA。

    此致、

    克林特