This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:UC3846的占空比

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639569/uc3846-duty-cycle-of-uc3846

器件型号:UC3846

我正在用 EA 引脚 EA (-)上的旋转电位计(通过改变电压)测试输出端的 UC3846占空比。 我的最大占空比为38%。 通过旋转 EA (-)引脚上的电位计、我的占空比逐渐从10%变为26%。 但在26%后、它会直接跳到38%。 我更改了电位器及其值 、但结果相同。 哪里出错了? 请帮助。

谢谢。

-Satyavijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyavijay、

    感谢您关注 UC3846。 您是否有任何东西连接到 CS+和 CS-引脚? 您能否发布您的电路原理图?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    在 CS+和 CS-之间有三个电阻器、每个电阻值为0.16欧姆。 引脚1上的电压为0.5V。 EA+引脚电压为5.1V。 我正在无负载测试。

    目前、我没有原理图的扫描副本、尽管有上述信息、但如果需要、我将对其进行扫描 并 发布。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyavijay、

    能否使用示波器检查 CS+引脚的波形? 您应该会看到类似斜坡信号的东西。 您的原理图副本会有所帮助。 如果您不想公开发布、可以通过 ben.lough@ti.com 向我发送电子邮件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。 示波器图像供您参考。 我将在扫描后发布原理图。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyavijay、

    感谢您提供更多信息。 您的设计是开环设计吗? 如果是、我建议在从器件配置中操作控制器。 UC3846数据表的第13页上有一个相关示例。 www.ti.com/.../uc2846m.pdf。将 E/A-连接到 GND、将 E/A+连接到 Vref。 要调整占空比、请改变 COMP 引脚上的电压。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我的设计将是闭环。 该测试仅用于查看芯片的工作原理。 我没有得到 EA、CS 比较器和内部锁存器组合的详细工作信息。 我可以从何处获取此信息?
    我的想法是-高达峰值电流斜坡电压占空比正在逐渐变化、然后它跳至最大占空比。 请确认。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyavijay、

    电流感测电阻两端的电压在内部放大增益为3。 误差放大器(COMP 引脚)的输出下降0.5V、并与放大的电流感测信号进行比较以确定占空比。 占空比不应出现跳转。

    为了进行测试、如果您想调整占空比、我建议将器件配置为从模式。我还建议检查电流信号是否未使引脚1的编程电流限制跳闸。 您可以使用数据表第8.2.2.4节中的公式计算电流限制。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我将在从模式下进行测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过多次尝试、我找到了解决方案、现在占空比没有从26%直接跳到38%。 我已经提供了一些负载并进行了测试。 随附示波器屏幕截图。

    非常感谢您的及时支持。

    Satyavijay。