This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:低功耗模式

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429, LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641234/lm3429-low-power-mode

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: LM3421

尊敬的先生或女士:

 

我正在使用 LM3429设计降压/升压 LED 驱动器。 PWM。 设计与评估板类似。 但是、我们希望在 LED 关闭(nDIM 保持高电平)时进入低功耗状态。 这种情况下的典型功耗是多少? 数据表中规定的静态电流通常为1.6mA、OVLO 和 UVLO 电路也会消耗一些电流、但这是否足以补偿该状态下的电流消耗? 当 nDIM 未激活时、器件是否会进入某个低功耗状态?

 

而是考虑使用具有 EN 和 RPD 引脚的 LM3421。 但是、数据表显示了一种将 DDRV 引脚连接到处理 PWM 功能的外部 FET 的更复杂方法。 由于我想降低复杂性、是否可以像 LM3429那样在 LM3421上运行 PWM、也就是说、在没有 FET 连接到 DDRV 引脚的情况下、只将 PWM 馈送到 nDIM 引脚? 有哪些缺点?

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3429不会在 nDIM 为低电平时进入低功耗状态、因此有效电流消耗将是器件的电阻分压器和 Iq (静态)。

    LM3421基本上是具有一些附加功能的相同器件。 如果您不想使用调光 FET、可以省略所有该电路、只需像使用 LM3429那样驱动 nDIM。 唯一的缺点是边缘速度、但在给定相同的组件值和工作参数的情况下、速度仍将与 LM3429一样快。 如果您在较高频率下确实需要高对比度、则只需要外部 FET、而不需要外部 FET。

    此致、

    克林特