This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3982:LP3982-1.8相位裕度官方波形

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636752/lp3982-lp3982-1-8-phase-margin-official-waveform

器件型号:LP3982

我们的客户希望了解 LP3982ILD-1.8的相位裕度、结束 CTMR 请求的相位裕度需要低于45°、我们是否有官方波形?

输入电压5V
输出电压1.8
输出电流80mA~100mA
Cin 10uF 0603 MLCC
COUT 10uF 0603 MLCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我们没有现成的数字、但我们可以进行测量并让您了解结果。 我们的网络分析器目前已预订、因此请允许我们为您安排一周的时间。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    明白了,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    有更新,谢谢!

    B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    由于这是通过电子邮件完成的、我现在将关闭它。 我们获得数据后、我将在这里为您发布数据。

    此致、
    标记