This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流转换器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28C43, UCC28600, UCC28910, UCC28730, UCC28881, UCC28700, UCC28880, UCC28722, UCC28C42, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640282/ac-to-dc-without-transform

主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC28C43UCC28600UCC28910UCC28730UCC28881UCC28700UCC28880UCC28722UCC28C42UCC28911

您好、先生、

由于区域问题,我的问题是,不需要转换的交流/直流解决方案。 是否有任何建议、规格如下所示

VAC:80~220 μ A

输出电压:24或48V

功率:60W   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kJ、
    您是否认为这是一种非隔离式设计? 您可以使用 UCC28C43等控制器进行交流/直流降压、也可以使用 UCC28600或 UCC28740进行非隔离型反激式设计?
    除了空间、还有哪些其他性能对您很重要?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LT9602_5F00_CN.pdfHiJohn、

    是的,我所说的是非隔离式设计,UCC25C43看起来仍然需要变换为 Flybuck 结构,或者它可以支持其他结构。 我的客户正在查看随附的结构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kJ、
    我们有一些交流/直流降压设计。 您可以使用我们的 UCC28730、UCC28C42系列、UCC28700、UCC28722或类似产品。 对于低功耗设计、可以使用 UCC28910、UCC28911、UCC28880或 UCC28881作为交流/直流降压转换器。
    有关用例示例、请参阅以下参考设计:
    www.ti.com/.../PMP20686
    www.ti.com/.../PMP10783
    www.ti.com/.../PMP10833

    此致、
    John