This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:询问有关电路与放大器的问题;PMBus (UCD9222和 UCD7242)。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641139/ucd9222-ask-questions-about-circuit-pmbus-ucd9222-and-ucd7242

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242

你好。

我使用电源控制 IC (UCD9222和 UCD7242)。

对于新项目、将使用 C6657 EVM 等电路。

与 EVM 电路不同、UCD 7242输入电压为5V、而不是12V。

1.如果使用5V 而不是12V、我是否应该更改电路?

2.我是否应该更改 UCD9222的 PMBus 程序?

如果您需要更改它、我应该进行哪些更改?

请告诉我您的建议。

(请参阅 C6657_EVM_SCH_16_00132_02.pdf 的第26页)

抱歉缺少文件附件。

此致、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UCD9222配置中、只需更改 VIN_ON 和 VIN_OFF 阈值。 例如、如果 VIN_ON 设置为9V、则如果 Vin 更改为5V、电源轨将不会打开。

    此致、

    Zhiyuan