This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:有源模式下的 BQ76PL455A-Q1 /顶部引脚电流

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639238/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-top-pin-current-at-active-mode

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我知道、在 EC 中、顶部引脚电流在空闲模式下被指定为 ISLEEP。 那么、在工作模式下、您是否还具有最高引脚电流? 我不确定 IACTIVE 的意思、因为在 IACTIVE 的描述中没有"进入 TOP 引脚"的注释。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、当您忙但我正在等待您的回复时按此按钮。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    我可以确认 IACTIVE 参数是否位于 TOP 引脚中。  这是否有助于澄清 您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 是的、如果您将 IACTIVE 参数设置到 TOP 引脚中、会很有帮助。
    实际上、客户希望在通信时了解最大静态电流(最坏情况)。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    IACTIVE 进入 TOP 引脚。

    这实际上取决于正在运行的通信接口数量以及 GPIO 上是否有负载。 我们通常说在运行时每个通信接口~1mA、这会使我们得到~8mA。 如果您在不进行通信的情况下脱离7mA 的最坏情况、我们可以说在通信时出现10mA 的最坏情况、但请记住、仅在发送数据的情况下。 平均电流将会低得多。