This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:对 BQ78Z100EVM 原理图有疑问

Guru**** 2813305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640696/bq78z100-questions-about-the-bq78z100evm-schematic

器件型号:BQ78Z100

降级器、

与 BQ78Z100数据表和 EVM 中的 SCH 相比、BQ78Z100EVM 中有一个二极管(D1)、我想知道原因、如果我不使用该二极管会发生什么情况。

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    二极管用于保护电池组引脚。 如果您确定没有反向充电器连接、则可以将其保留。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    明白了、二极管用于保护电池组引脚、但不用于反向保护、仍然需要添加 MOSFET 2N7002来实现反向保护功能、因此二极管和 MOSFET 应该能够同时使用? 二极管是否影响电池组引脚的监控电压?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    是的、如果电池组短路或反向偏置(如 Onyx 所述)、二极管将防止电池组通过 PACK 引脚从监测计汲取电流。 对于 PACK+/PACK-引脚上的反向偏置连接、您仍需要 MOSFET 保护。 二极管上会出现压降、但不会影响电池组电压检测。 您可以使用肖特基型二极管来最大限度地减小二极管压降。