This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:频率增加

Guru**** 2944780 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640283/lm3485-frequency-increased

器件型号:LM3485

你(们)好

客户评估其电路板上的 LM3485。 但是 、在上电时、频率增加到几乎最大频率(950kHz)。

(VIN =27V、Vo=12V、IO=2A、RFB:R1=8.76k Ω、R2=1k Ω、 CFF=100pF)

但是、当 Vin 更改为20V 时、频率为66kHz。 此外、如果移除了 CFF、Vin=27V 时的频率为60kHz。

我不明白为什么会出现这种现象。  

 我们可以移除 CFF 吗? (如果没有 CFF、请告知我是否有任何问题)

 2.我们是否应该比现在更多地增加 RFB?  

此致、

本志本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是否有人可以关注此帖子?

    (请允许我进一步解释。 RFB 均值 R1和 R2)

    此致、
    本志本。