This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:BAT_GD 引脚问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640780/bq27520-g4-bat_gd-pin-issue

器件型号:BQ27520-G4

您好!

bq27520-G4数据表指出 BAT_GD 为推挽式:BAT_GD 电池正常推挽指示器输出

bq27520-G4参考手册指出该引脚有一个上拉电阻器: BATGSPUEN =启用 BAT_GD 引脚上 VCC (2.5V)的内部上拉电阻器

根据我的实验结果、这不是一个推挽、也不是可用的上拉电阻(启用的上拉电阻器在激活时为0.4V)。 输出电平仅在外部上拉时正常。

我找不到 bq27520-G4的勘误表。  

请帮助解决此问题。

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    启用 BATGSPUEN 后、您是否向监测计发送了 RESET 命令? 如果不是,请这样做,并告诉我们问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    感谢你的帮助。 是的、重置监测计有助于使用内部上拉电阻器。

    那么、我想、数据表中存在一个错误、这是具有可配置内部上拉电阻的开漏输出吗?

    此致、

    尤金。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    数据表正确地说明了引脚硬件具有推挽功能。 根据预期的引脚功能、bq27520-G4 FW 仅允许配置内部上拉电阻器。