This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:软启动至部分充电直流缓冲器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638083/ucc28070a-soft-start-into-partly-charged-dc-buffer

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

我将 UCC28070A 用于输出电压为400V 的两相离线 PFC 稳压器。 通常、当输出端没有负载时、PFC 会关闭、因此直流缓冲器会保持充电一段时间。

假设再次打开 PFC 时、直流缓冲器仍具有200V 电压。 在这种情况下、不使用软启动、PFC 会尝试以全功率为直流缓冲器充电高达400V、从而使其达到编程的电流峰值限制30A。 i也 会导致大约20V 的输出过冲。

是否有任何方法强制控制器在再次打开后使用软启动?

感谢你的帮助

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    如果 UCC28070通过将其 SS 引脚拉至低于0.6V 而被关闭、那么当 SS 引脚被释放时、它应该经过一个软启动过程。

    请检查此项。 您还能告诉我您"关闭"控制器的时间和时间。

    此外、您能否查看 EAO 引脚、看看它是否已在"已加注"间隔内下降至低于0.75V。

    请查看数据表 P24上的注释、并确保您遵守所需的条件

    '为了使软启动有效并避免 VOUT 过冲、SS 斜坡必须更慢
    电压环路控制响应。 选择 CSS≥CVZ 以确保这一点。'

    最后、请查看初始启动时的 Vout 行为-最好确认系统最初开启时没有过冲。

    请告诉我您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin、

    感谢您的快速响应!

    通过关闭线路电压来关闭 PFC、UCC28070A 电源保持开启。
    关闭后、EAO 引脚确实会立即降至0.75V 以下。 电容器 CSS 和 CVZ 均为1.5uF。

    在初始启动时使用软启动、并且在输出端未观察到电压过冲。

    据我所知、在直流缓冲器仍在部分充电的情况下、使 UCC28070A 使用软启动的唯一方法是在检测到线路压降时使用小型 MOSFET 短接 CSS 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    现在一切都是合理的-移除线路电压不会启动软启动、因此会由于环路带宽较慢而出现过冲。 这种过冲可能会也可能不会损坏您的系统-这取决于组件额定值等。 通常、到 UCC28070的 VCC 轨从线路派生而来、当线路连接被移除时、它会崩溃-但在您的情况下显然不会发生这种情况。

    正确、将 SS 引脚拉至0.6V 以下会停止 GDA 和 GDB 输出、并在释放 SS 引脚时获得软启动-这是我推荐的。 BTW、在移除线路电压之前不必拉低 SS、只需在重新施加线路电压之前拉低 SS 即可。

    此致。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin、这对我来说很有用!