This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1、EMB1428Q、EMB1499Q

Guru**** 2607175 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, EMB1499Q, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637315/bq76pl455a-q1-emb1428q-emb1499q

主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1EMB1428QEMB1499QBQ76PL455A

您好!  

我想为电动 ATV (全地形车)打造 BMS。 在我们的大学工作时间结束后、我们将完成所有这些工作、BMS 对我们来说是全新的、因此请在以下方面的帮助下帮助我们如何制作 Hour BMS -

1 .bq76PL455A-Q1、

2. EMB1428Q、

EMB1499Q

请 SIR 提供一些参考,说明我们如何制作自己的硬件。

我们的电池规格如下所示-  

1.144AH 锂离子电池,由 3.7伏,72AH 锂离子电池组成(总共32节- 16节串联电池)。

请 SIR 指南,以便我们可以借助 上述 IC 以及硬件和软件(我们应该将其用于我的应用),快速构建 BMS。  

此致、

Tarun Singhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarun、

    请查看 bq76pl455A 的技术文档、并参考与之配合使用的示例代码。

    您还可以参考 TIDA-00717、了解基于 pl455的参考。

    如果您正在进行主动电池平衡、我强烈建议您查看 EMB 数据表以及 EM1402 EVM 和 TIDA-00817。 这将为您提供一个良好的硬件起点。

    如果这是您的第一个 BMS、我强烈建议您通读文档、这样可以为您省去旅途中的麻烦。

    您可能还需要使用电流感应解决方案和 MCU。 我们的 EM1402示例代码是在 TMS570LS04X Launchpad 上编写的。

    祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的参考、但我还需要一个帮助-

    -如果我想在 bq76pl455A IC 及更高版本的 TI IC 的帮助下制造 BMS 电路,那么我需要一个专门用于 BMS 设计且与 TI IC 兼容的仿真软件。

    此致,

    Tarun Singhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarun、

    对于仿真、您可以查看 TINA-TI、它是免费提供的、并具有许多 TI IC。 由于复杂性、遗憾的是、这些器件没有可用的 SPICE 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     SIR、如果 我要执行主动电池平衡或被动电池平衡 、并且为此使用 以下组件-

     bq76PL455A-Q1

    2. EMB1499Q 

     EMB1428Q  

    一些 功率 MOSFET 和一些元件  

    我的查询是-

    对 bq76PL455A-Q1或 bq76PL455A-Q1进行控制是否有任何 Mocrocoler 要求

    如果 bq76PL455A-Q1能够正常工作、则如何配置 bq76PL455A-Q1。 用于启动电芯平衡和停止电芯的所有阈值电压配置         平衡。 配置所需的硬件。从 Vsense 引脚感测到所有电池电压后 、bq76PL455A-Q1如何在上发送控制数据              均衡引脚。

    3.如果 bq76PL455A-Q1需要微控制器,那么哪款微控制器适合于无源电池平衡以及有源电池平衡 16节锂离子电池72Ah,48电压。  

    我们是大学生、我们正在制造一辆电动 ATV (全地形车)、我们希望在 TI 组件的帮助下制造我们自己的电池管理系统  

    此致,

    Tarun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    bq76pl455A 需要一个 UART 外设进行通信(默认为250kbaud)。 EMB 芯 片组需要一个 SPI 接口、该接口可由 MCU 提供或与 pl455A GPIO 进行位拆裂。

     bq76pl455A 由 MCU 配置为寄存器写入

    TMS570或 C2000是常见的选择。