This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:TPS92630 PWM 引脚参数

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640950/tps92630-q1-tps92630-pwm-pin-parameters

器件型号:TPS92630-Q1

 您好!

我将通过 PWM 调光项目在50mA LED 驱动器中使用 TPS92630。  但我无法像 图中一样理解数据表中的 PWM 引脚说明、 它是引脚输入范围吗? 谢谢、您能向我解释一下吗?

顺便说一下、TPS92630 PWM 调光水平如何? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    VIH (PWMx)表示当 PWM 电压上升时通道导通时的 PWM 引脚输入电压。
    VIL (PWMx)表示 PWM 电压下降时通道关闭时的 PWM 引脚输入电压。
    PWM 调光级别是什么意思? 您是指调光比吗?

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回复。  

    当 PWM 输入< VIL 时、通道关闭、  

    当 PWM 输入> VIN 时、通道开启。

    VIL 接近 VIN、 如何 抑制纹波?  



    PWM 调光级别是什么意思? 您是指调光比吗?

    是的、TPS92630的调光比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    很抱歉、我只是注意到数据表中有关 PWM 阈值的错误。 VIH 和 VIL 的数据相反。 我们将在下一个版本中对其进行修改。 感谢您的讲解。
    TPS92630-Q1的调光电平约为9位分辨率。 您需要多大的调光比? 我们拥有具有更高调光比的器件。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    储罐。 9位分辨率满足我的要求。