This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600;关于 IEC60950-1认证

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639579/tps2660-tps26600-about-certification-as-iec60950-1

器件型号:TPS2660

您好、您好、我们可能会对您有所关注、

 

TPS26600是否通过 IEC60950-1认证?

我们想知道 TPS26600是否可用作 IEC 60950-1中指定的 LPS。

 

如果已获得 IEC60950-1认证、您能告诉我认证编号吗?

例如 E***。

 

此致、

 

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是 TPS2660通过 UL 60950认证、报告参考编号 E169910 - A47-CB-1

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Selvaraj-San

    感谢您的快速重播。
    我很高兴您提供了良好的信息。

    我还有其他请求。
    我们想详细了解可接受性条件(A 的 C)。
    您可以向我发送可接受条件(A 的 C)的文档吗?

    此致、

    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共享测试报告需要 NDA。

    是否已经签订了 NDA?

    此致、

    Kari。