This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:电感器/扼流圈内核设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640860/tl494-inductor-choke-core-design

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: UCC28881

我们正在尝试使用 TL494 IC 设计输入范围为30V 至65V 的12V、10A 非隔离式降压转换器。

找到电感和峰值电流、有更多参考材料可供选择。  

我的要求是如何最终确定核心? 我们计划使用 EE 铁氧体磁芯。 如何查找区域产品、AE、Bmax 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    您可以参考 UCC28881的计算工具来计算降压电感器。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复。 建议的工具可帮助我们找到电感。

    但是、我们的问题是如何找到我们可以使用的内核、EE42、EE21或 EE16等 如查找区域产品、AE 值等