This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:低 Vref 导致低输出电压?

Guru**** 2470970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637463/tps65150-low-vref-causing-low-output-voltages

器件型号:TPS65150

您好!

我正在尝试使用 TPS65150通过使用1.8V VIN 的单个电源创建10V、-14V 和18V 电压。 我在下面附上了原理图。 我按照数据表和 SLVA794.pdf 为负电荷泵创建了一个双级。

电源出现、但未达到正确的电平。 升压转换器最高可达7.4V、负电荷泵最高可达-11V、正电荷泵最高可达14.5V。

我在引脚1上测量到该器件的内部 Vref 为0.855V、根据数据表、该电压应约为1.2V。

您对 Vref 为何未达到指定级别有任何建议吗? 我怀疑低 Vref 导致其余电源过低。

感谢您的帮助!e2e.ti.com/.../7752.TPS65150_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    感谢您的申请。 您从何处提供1.8V 电压? 请确保直接在 VIN 引脚上测量1.8V 电压、并且不会通过电源线阻尼。 您的电源的电流限制是多少?


    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilona、

    我在板上生成1.8V 电压。 我在 TPS65150的引脚4处测量了 VIN 电源、看起来不错。 我已包括示波器捕捉器。

    编辑:1.8V 电源是25A 电源。 除了 TPS65150、该电路板预计从1.8V 电源轨汲取15A 电流。

    感谢您对此进行深入研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了几个方面、下面是我学到的内容:

    我曾讨论过电感器尺寸、这对 Vref 或任何输出电压没有影响。

    我已经讨论过升压转换器的外部补偿、它将 Vref (在引脚1上)上移10mV、并略微调整了三个输出电压(在升压转换器上从7.4V 到7.5V)。

    我断开了1.8V VIN、并尝试使用工作台提供的3.3V VIN、这对 Vref 或任何输出电压没有影响。

    您是否对 Vref 为何会低于指定值有任何猜测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    感谢您的更新。 这在此刻听起来很奇怪、因为原理图看起来不错。 您能否测量电阻器值是否正确? 我们已经看到、有时元件错误或未正确放置在电路板上...
    您可以尝试更改电阻分压器以获得另一个 Vout、它现在显示了什么?

    谢谢。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilona、

    在测量反馈电压(升压转换器为0.85V、负电荷泵为0.9、正电荷泵为1.02)后、我根据这些 Vref 计算了生成所需输出所需的电阻值。 在输入这些电阻器后、TPS65150会产生我需要的电压、Vrefs 会保持在之前的测量值。

    我们仍然担心 Vref 值与数据表中指定的值不匹配-这是否会影响器件寿命/这些 Vref 是否会随时间变化/器件在温度范围内的行为/其他未知问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的更新。 您是否曾尝试用另一个 IC 替换过 IC、以排除这与外部电路无关?
    我不认为仅仅为了使电阻器网络适应您观察到的 VREF、这是一个可靠的解决方案。
    如果您可以确认这仅由这一个 IC 引起、则会出现质量问题。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilona、

    我们已经解决了一个问题,现在又解决了一个问题:)

    我们注意到在典型应用部分中、REF 引脚和接地之间有一个交流滤波电容器(C8)-请参阅随附的。 在电路板上安装此电容器可使所有基准电压正确! 但是、一旦向电路添加负载、电源仍然会下降。 将 VIN 从1.8V 增加到3.3V 与 C8配合使用可使所有电源达到所需的值、并在施加负载后保持稳定。

    我们的新问题:我们希望在18V 时从正电荷泵汲取50mA 的电流。从上面的原理图中可以看到 、我们不会通过栅极电压整形块来传递该电源。  电源在 25mA 负载下稳定在18V、但 从电源汲取的任何更多电流会导致 电压下降。 您能评论一下正电荷泵在不使用栅极电压 整形功能的情况下生成50mA 电流的能力吗?

    感谢您的持续支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    当然! 我怎么能错过这个! 我很高兴您自己发现了它。
    正电荷泵应该能够提供高达50mA 的输出电流、请查看此主题以供您参考。
    当您增加负载时、VGH 上的压降是多少? 这是在几百毫伏还是几伏的范围内?
    您可以考虑添加一个与 R60并联的前馈电容器(~一些 pF)以改善负载响应。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilona、

    前馈电容器对我们没有太大帮助、但我可能找到了另一种解决方案。

    电路板上有12V 电压、如果我断开 D8的阳极与 Vout_Boost (10V)的连接并将其连接到12V 电源、  则正电荷泵会按预期工作。  您是否有任何理由不推荐此选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    感谢您的更新。 只需确认一下、您的意思是、如果您从另一个12V 电源轨提供 VGH、VGH 在50mA 的负载下保持稳定(无压降)?
    您应该可以这样做、因为您似乎在达到电荷泵输出电压能力的限制。
    您可以从电荷泵获得的最大输出电压为2xVout_boost - 2x VF (D8、D)- Vdrop、因为这些压降取决于您可能达到限制的输出电流。

    此致。
    Ilona