This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715电池短路保护

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639490/bq24715-bq24715-battery-short-protection

器件型号:BQ24715

尊敬的所有人:

我想知道 BQ24715是否具有电池短路保护、如果有、它是如何工作的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24715具有电池短路保护。 LSFET OCP 可以非常快速地提供电池短路保护。 然后、如果电池电压低于 VSYS_MIN、BATFET 将以 LDO 模式运行以钳制充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    对于电池短路保护、如果有 LDO 模式、是否意味着很难触发 LSFET OCP? 同样、对于 LDO 模式、如果最小电压为高电平、PFET 是否会很热?
    如果它能够触发 LSFET OCP、它会自动重启吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    有问题需要更新吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果启用 LDO 模式、则384mA 电流限制远低于 LSFET OCP。 您可以说、如果 BATFET 在 LDO 模式下工作、则很难触发 LSFET OCP。
    如果最小电压为高电平、则相同的预充电电流的 PFET 损耗更高。 但是、PFET 选择和预充电电流设置由客户决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、