This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:ESD 保护二极管

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637757/lmr14030-q1-esd-protection-diode

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
IC 的输入电压与 GND 之间是否有 ESD 保护二极管? 如果 IC 中包含 VF-IF 特性、您能否提供该特性?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 VIN 到 GND 通常有一个 ESD 二极管。 我不确定我们是否具有该器件的 V-I 特性。
    我将尝试找到要问的正确的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 我们期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我与设计人员核实一下、并尽快为您提供最新信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需标记它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 但我们看不到您附加的图。 您可以再次连接吗?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的反馈可能会在本周结束前提供给我们吗? 如果您给我们反馈、我将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉迟到了!
    VIN 引脚当然具有与 GND 等效的 ESD 单元、其 V-I 特性如何影响 CTM 应用? 我们可以通过电子邮件讨论它、因为它与 IC 内部设计有关吗? 我的电子邮件地址是 andy.chen@ti.com

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的回复延迟。 其电路板具有反向保护电路。 请参阅下图。 当发生反向电压时、电流流经反向保护二极管、然后保险丝1将熔断。 *(1)
    但是、如果内部 ESD 保护二极管的 Vf 低于外部二极管、电流将流经 IC、然后保险丝2将熔断。 *(2)
    他们希望避免这种现象。 我们知道没有特征。 但是、如果您能够提供典型的 VF 值、这将真正帮助我们。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tateo-San、

    我与 ESD 工程师进行检查、 ESD 二极管 VF 类似于 MOSFET 体二极管、室温下 VF 通常为0.7V、因此外部反向保护二极管应该是低 VF 二极管。

    B R

    Andy