This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24002:为锂聚合物电池充电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24004, BQ24002, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639843/bq24002-charging-a-lithium-polymer-battery

器件型号:BQ24002
主题中讨论的其他器件:BQ24004BQ24040

在我们的其中一款产品中、我们使用的是 BQ24004和单节锂离子电池(3.7V)。 是否可以使用单节锂聚合物电池(3.7V)? 如果可以使用它、则需要在电路中进行哪些更改?

请建议。

Murugavel.A.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号为 BQ24002 (不是 BQ24004)。

    Murugavel.A.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锂离子和锂聚合物电池充电曲线相同、但请咨询制造商以了解您正在充电的电池的具体详细信息。 关键信息是典型充电电压4.2V、建议充电电流通常表示为0.5C 或1C、充电温度范围通常为0C 至45C、终止电流通常为充电电流的10%。
    bq24002是2000年发布的较旧器件、具有改进功能(如 bq24040)的较新器件可能在您的应用中更好地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    感谢您的回复、其中包含了详细信息和建议。