This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:0度以下热保护

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639939/bq24210-thermal-protection-under-0-degrees

器件型号:BQ24210

大家好。

我正在从事一个使用锂离子电池的项目。
查看不同的 IC、我找到了 BQ24210。
该项目基于室外自主系统、温度范围为-20至+75度。
问题在于低于0度的 JEITA 保护会禁用充电。
我可以避免此特性还是需要更改 IC?
非常感谢。
此致、
O.Font

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议与锂离子电池制造商核实充电温度范围是否延长至-20°C 和+75°C。 典型值为0C 至45C 或60C。
    但冷热跳闸点由连接到 TS 引脚的 NTC 网络设置、可在比典型值更宽的范围内进行调节。 TS 引脚是电压比较器的输入、它们是固定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 先生的答复。

    我知道这个限值是针对 JEITA 标准的、但是如果我想避免这个标准、我不知道这个标准有多大用处。

    我认为我将更改 IC、因为我需要宽温度范围、我需要大约-20至80度的温度。
    再次感谢你。
    此致