This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:TPS25940能否检测从 OUT 端子到 IN 端子的反向电流的过流情况?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640979/tps25940-can-tps25940-detect-over-current-for-reverse-current-flows-from-out-terminal-to-in-terminal

器件型号:TPS25940

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找能够检测从 OUT 端子流向 IN 端子的反向过流的电子保险丝。 请告诉我 TPS25940是否能够检测到反向过流?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    您能告诉我们终端设备和应用用例吗?
    是的、TPS25940能够检测从 OUT 到 IN 的反向电流。 典型的反向电流为反向电压/RON = 10mV/42m Ω= 238mA。
    当反向电流超过238mA (典型值)时、器件会关断内部 FET。

    此致
    Rakesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    非常感谢您的快速回复。 由于您的回答、我可以很好地理解反向电流阻断功能。
    我不能告诉您这个应用、因为客户尚未向我们披露。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。