This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:能否获取 TPS62135EVM 的 Altium 项目存档?

Guru**** 2423330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640785/tps62135-can-i-get-the-altium-project-archive-for-the-tps62135evm

器件型号:TPS62135

您好!

通过查看 TPS62135的 EVM 文档、可以看到它是使用 Altium 构建的。  

您可以向我发送或发布 Altium 项目吗?

谢谢

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    此设计是在 Altium 中完成的。 光绘文件位于 EVM 页面上: www.ti.com/.../tps62135evm-698您 还可以从 Webench 导出函数生成 Alitum 输出文件。

    如果没有后端库数据库、原始 Altium 文件是否仍然有用? 希望以上链接能为您提供所需的一切。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chris 的回复和提供的信息。 但是、如果可能、我仍然希望获取 Altium 项目存档。

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道这将如何使您的设计受益? 如果需要、您可以通过单击页面右上角开始私人对话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    Altium 具有通过代码段重复使用设计的概念。 如果我有项目、那么我可以选择重复使用 EVM 封装甚至整个布局(例如、重复使用在部件周围绘制的多边形)。 我还想了解 EVM 的设计人员是否遵循了数据表的指导原则。 是的、我可以从 Gerbers 中获取此信息、但 Altium 项目更易于处理和获取/测量数据。

    在评估 EVM 时,拥有 Altium 项目(如果可用)总是很棒的。

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、 我找不到开始私人谈话的方法。  我想我尝试了页面上的所有按钮和选择。  我还尝试搜索它。  您能提供更多指导吗?  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    它是右上角的消息按钮。 看起来有点像一个对话框。 您还应该能够单击我的姓名并在下一个屏幕上开始对话。

    D/S 布局建议图像完全取自 EVM、因此应匹配。 您可以在 EVM 用户指南中找到实际的铜层: www.ti.com/.../slvuai7a.pdf 如果 PCB 设计中有任何不匹配或看起来不正确的地方、请告诉我。