This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28063A:600W UCC28063A 单元的变压器计算

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640366/webench-tools-ucc28063a-transformer-calculation-for-600w-ucc28063a-unit

器件型号:UCC28063A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

尝试使用 UCC28063A 设计600W PFC 单元时、我使用了 WEBENCH 工具。

对于 L1和 L2、建议的 NstoNp 为7.413m。 这是否意味着 NP/NS = 1/0.007413=135?

从数据表 eq 22中可以看出 NP/NS = 8。 Excel 计算工具也提供了相同的结果。

有人可以澄清一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ioannis

    请遵循数据表。

    此致、
    云生