This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:TPS54231的输出电压为5V 时会产生冲击波、音频频率为音频、因此可以从扬声器听到声音

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, TPS54239E, TPS54239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639159/tps54231-there-is-a-shock-wave-on-the-tps54231-output-5v-and-the-audio-frequency-is-on-the-audio-so-the-sound-can-be-heard-from-the-speaker

器件型号:TPS54231
主题中讨论的其他器件: TPS54239ETPS54239

您好:

   我在我的产品中使用 TPS54231、20V 至26V 之间的芯片输入电压、 数字放大器电源的输出电压5V (数字放大器 PN 为 VA2101)。连接到放大器的喇叭 为25。  

问题:TPS54231的输出5V 上有一个电击波、音频频率在音频上、因此可以从扬声器听到声音。

1、、Ω 调整 C27、C28、R36值 、无影响;

2 μ A、在 Ω 上添加510 μ A 的伪负载、则故障消失。

3 μ A、将 TPS54231的输入电压调节至24V 以下、只要输入电压高于24V、噪声就会消失、5V 电击波会再次恢复。

在产品中、我无法添加 伪负载。  您是否有解决此问题的好方法?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    您提到了" TPS54231输出5V 上存在电击波"。 请分享"冲击波"进行检查。
    还要检查、当您降低 VIN 24V 时、"冲击波"是否消失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    请查看具有音频跳过模式的 TPS54239E。

    www.ti.com/.../tps54239e.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    当 VIN 低于24V 时、噪声将消失、输入电压高于24V、再次出现5V 冲击波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason:
    我在 TPS54239E 规范中找不到音频跳过模式。请告诉我在哪里可以获得有关该模式的描述,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:
    如下所示进行澄清:
    TPS54239E 没有音频跳过模式
    TPS54239 FCCM 模式、频率在轻负载时将保持600kHz、因此不存在音频噪声问题
    www.ti.com/.../tps54239.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需要23V 的 VIN 28V、TPS54239。 还有其他吗?