This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低电压、高电流 PFC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640826/low-voltage-high-current-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC28180

我正在尝试构建一个非常高效的三相1.5KW PFC、它的输入电压约为20V RMS、输出约为30V 直流。 频率是可变的、从500Hz 到1.1Khz。

该应用使用永磁三相交流发电机产生直流输出电流。  普通整流无效、 因为在线圈电压高于输出电压之前没有电流流动、从而导致每个线圈的利用率低。  因此、我希望构建(基本)功率因数控制 器(升压控制器)、它在20V 时的输入电流为75A、在30V 时的输出电流为50A。  输入电桥(除非我使用无桥设计)和输出整流器都需要有源整流。  复杂的问题是交流发电机输出频率将在500Hz 至1KHz 之间变化、并且必须调节30V 输出+/- 5%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles

    UCC28180在这里很好、您可以看看它。

    此致、
    云生