This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:低升压条件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640977/tps61088-low-boostup-condition

器件型号:TPS61088

您好!

我的客户考虑使用 TPS61088。

应使用低升压(低 Vout-Vin 电压)条件。

我们应该如何计算条件是否可以实现?

我认识到它是在"降压" DC/DC 条件下由1/FSW*Vout/Vin > toff (min)计算得出的。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否在您的使用中指定 Vin、Vout? 以便我们能够准确地学习!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢您的快速帮助。

    应遵循以下规定:
    Vin=10.8V、Vout=12V、Iout=2.1A、Fsw=未维护

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

    由于 Vin 非常接近 Vo、为了满足最小 Ton 要求、建议您将工作频率设置为500kHz。  较高的工作频率将触摸 TON_MIN 限值、并使输出电压高于12V 设定点。