This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc28730:变速器容量相关设计问题

Guru**** 2579805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24610, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640273/ucc28730-trans-capacity-related-design-questions

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC24610UCC24650

你好

我已经设计了来自我的客户端的 UCC28730、UCC24610、UCC24650的电路。

如果您从上述电路配置中移除 LP3磁珠、则可以获得所需的输出结果(5V、1.5A)。
输出负载增加到大约2A、保护电路的工作电流大约为2.1A (下面的电路图1_RE塑 盒部件)。

然而、当 LPR3磁珠被连接并且78R15被运行(15V、50mA)时、UCC28730的输出被减少并且与保护相似(下面的电路图1_Blue Box 部分)


我认为这是由 OCP 引起的、我降低了 CS 电阻值
没有什么大变化。

第二、我移除了 LP3磁珠并将其与78R15断开。 之后、从外部施加5V 电压以进一步操作 UCC28121。 UCC28121为12V、UCC28730为高达200mA 的正常输出。 但是、如果负载条件大于220mA、则会出现保护。

我认为变速器容量的问题是我的问题。

我想了解更多有关检查内容的信息。

请注意、我附加了相应的 TRANS 规格和电路图。

e2e.ti.com/.../ZEROWATT_5F00_REV0.1-_8CD65CB8C4B35F00_171116.pdf

e2e.ti.com/.../ZEROWATT_5F00_171102.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您关注 TI。 审查需要几天时间、因此我们希望在下周初提供一些反馈。
    您能否与原理图相比查看变压器文档? 它们似乎不匹配、因此需要确保。
    您是如何设计的? 您是否使用了 TI Excel 设计计算器?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    变压器上的数据作为 Exel 数据附加。

    TRANS Design 基于 EVM 电路创建。

    e2e.ti.com/.../1258.ZEROWATT_5F00_171102.xls