This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为初学者设计开关降压

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, TPS82130, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639423/designing-switching-step-down-for-beginners

主题中讨论的其他器件:LM2596TPS82130TPS62136

您好!

我正在尝试使用 TI 器件设计我自己的开关降压电源。 要求是输入6V-15V 和输出5V 固定电压、@2A 或接近电压。

现在我已经了解了 Webench 工具、实际上我花了几个小时阅读不同的数据表并查看不同的设计、但作为一名初学者、我在构建开关电源方面没有经验、因此我无法确定开始使用的器件型号。

对我来说、什么是一个好的起点? 现在、我基本上将在试验电路板上构建电路、 并测量不同的东西、看看它是否符合我的需求。

基本上、我需要5V 固定输出(如果我不需要电阻器来确定输出电压、这会很好)-大约1.5-3A、并且使能引脚在高电平有效。  

我发现 LM2596满足我的基本要求、但 EN 引脚为低电平有效。 (我需要一个高电平有效 EN 引脚、因为我将使用它并具有 MCU 的休眠功能)

如果有任何帮助、想法和指导、我们将不胜感激、

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C:

    该器件很大、便于手工焊接。

    TPS82130是一个小得多且简单的模块。 如果您确实需要3A 电流或希望在更高的环境温度下运行、TPS62136将会更好。

    对于任何电源、我们都不能使用我们在学校使用的传统试验电路板、因为它们具有太多的电感。 请自行选择并订购您要评估的器件的 EVM。 这是已知 god 布局上的已知工作电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我已经阅读了这两款器件的数据表、并决定绘制一个测试电路、但我使用的是 eagle.

    TPS82130采用"8引脚 μ µSiL 封装"、我通常用 eage 绘制自己的封装、或获取类似的封装并对其进行修改、但对于该封装、我没有起点。

    我是否有任何资源可用于转换或重新绘制此封装?

    此致、
    C.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只想在上面运行一些测试、我建议您订购 EVM。 这应该比制造您自己的 PCB 便宜得多。

    每个器件的封装可在以下产品页面找到: www.ti.com/.../pinout-quality