This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:能否提供瞬态电流(峰值电流)?

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65132S, TPS65131, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639887/tps65132-can-transient-current-peak-current-be-supplied

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: 、TPS65131TPS65130

您好!

我正在考虑使用 TPS65132器件。
规格如下。
负载为液晶。 我们通过 TPS65132持续提供20mA 的电流。
不过、160mA 的电流会瞬态流动。
我认为 TPS65132无法满足我的规格、但我在数据表中找到了以下说明。
根据此内容、输出峰值电流似乎可以通过输出电容器进行调节。
由于正极侧的输出电压最高可提供200mA、我们认为没有问题。

我想问两个问题。
(1)如果负侧输出电压可提供的电流为80mA、即使瞬态电流为160mA、电流限制功能也会运行吗? 在这种情况下、操作是否会停止?
(2)瞬态电流(峰值电流)是否可以由数据表中所示的输出电容器提供?
   换言之、如果即使160mA 瞬时流动、也可以由电容器供电、是否可以防止过流检测功能工作?

(规格)
输入电压:5V (最小4V)
输出电压:+5.5V/20mA、-5.5V/20mA
有必要通过正电压和负电压分别控制 EN。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji-San

    您使用的是 TPS65132的哪个版本? 输出电容器可以提供此额外电流、但只能在短时间内提供。 如果瞬态过长、则负电源轨将超出稳压范围、甚至会关断。 瞬态持续多长时间、频率如何(大约)?
    从您的最后一句话来看、我假设您不想使用 TPS65132S。 我是对的吗?

    此致、
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我获得了有关输出侧出现的浪涌电流的其他信息。
    发生周期为1ms。
    因此输出电流稳定在20mA、但假设160mA 的流速为1ms。

    是否可以在 TPS65132的负侧输出端通过输出电容器提供上述浪涌电流?
    在这种情况下、过流检测是否起作用?

    (其他信息)
    我想选择 TPS65132Ax、Bx、LX、Tx、因为我想使用正负电源执行不同的 EN 控制。
    TPS65131的输出电流很大、但在我的应用中、我想减小它的尺寸、因此我想选择一个封装尺寸更小的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji-San、您好!

    在这段时间内、无法支持该额外电流。 只有 TPS65132S 版本能够、但它没有您想要的独立使能引脚。 BTW、这种单独的使能控制是否必须?
    下一个解决方案是您之前提到的 TPS65130/TPS65131、它具有更大的尺寸。

    此致、
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    EN 的单独控制是绝对必要的。