This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033, UCC28060, TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640880/lm5033

主题中讨论的其他器件:LM5033UCC28060TPS92210

尊敬的团队:

 如何为  LM5033的 OUT1和 OUT2设置恒定"导通"时间。

此致

Dinesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:

    感谢您关注 LM5033。 您能告诉我您的应用吗? LM5033是一款 PWM 控制器、因此占空比(和导通时间)由反馈决定。 您可以运行控制器开环、该开环将 IC 设置为以最大占空比运行并具有一致的导通时间。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    感谢您的回复。
    实际上、我需要为 LED 驱动器应用设计具有高输入 PF 和低 THD 的交错反激式转换器。
    为了在宽输入范围(90VAC 至275VAC、50Hz/60Hz)内满足高输入 PF (>0.96)和低 THD (<8%)要求、恒定"导通"时间似乎是一个不错的选择。

    我想使用 LM5033、因为它基本上为我提供了两个180相移 PWM 信号、而增加恒定"导通"时间功能似乎可以解决我的问题。

    由于产品成本和其他一些原因、我不想使用任何前端 PFC 级。
    您也可以推荐任何其他符合上述要求的器件。

    此致
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:

    UCC28060可能非常适合您的设计。 以下是适用于 LED 驱动器的交错反激式参考设计: www.ti.com/.../slua625.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben、
    感谢您的回复、即使在周末也是如此。
    但即使在220VAC 时、UCC28060也会产生不良的 PF 和 THD。
    COT 实际上会大有帮助。 因此需要您的建议。

    此致
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:

    您的功率级别是多少? TPS92210是一款恒定导通时间 PFC 控制器、但仅为单相: www.ti.com/.../TPS92210

    此致、
    本·洛夫