This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:OVP 锁存、过流、上电

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640734/ucc25630-1evm-291-ovp-latch-overcurrent-power-on

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:PMP21098

大家好、

我的客户有一些问题。 请回答。 内容。

要通过输出过压保护信号锁存 LLC、
是否需要通过从 Vcc 而不是 RVCC 上拉来锁存?

2.您是否有下一个 OVP 锁存 IC 版本计划?

在过流保护操作期间、突发操作以大约1秒的间隔执行、
决定此周期的条件是什么?

施加交流电后、Vcc 端子电压会以大约5秒的周期重复充电和放电
该周期是否取决于内部恒流电路的充电设置电流值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、您可以通过将 BLK 或 FB 引脚拉至接地来锁存 LLC。 请勿下拉 VCC 或 RVCC、否则会损坏芯片。

    2、是的、但不会在不久的将来出现

    3、器件将在故障关断后1秒后重新启动

    4 、是的、也取决于 VCC 引脚上的电容。 VCC 将被充电至大约26V。

    此致、

    Bosheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    表示1。  

    没有 外部信号时、FB 引脚与 GND 之间似乎没有保持锁存方法。

    如果没有外部的使用信号、次级电压将变为全部0V、如何将 FB 引脚保持接地?

    OVP 锁存、应在交流重启之前保持。

    请向我展示您的 cct。 如果没有、请使用次要 cct。

    Thhank 您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 TI 参考设计 PMP21098的原理图、它具有一个外部锁存电路。

    www.ti.com/.../PMP21098

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    无需外部锁存电路。
    我不需要锁存电路。 次级侧任何东西。
    OVP 工作后、次级电压不活动。
    cct。 只需使用主 cct 即可保持 OVP 锁存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP21098中的锁存电路锁存在初级侧、次级侧仅在 OVP 发生时提供触发、之后不再需要次级侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng-San、

    感谢你的建议。

    但这是日本而不是中国。 所有估值都必须考虑。

    RVCC 欠压锁定电压规格仅显示典型值。 规格= 7V。

    如果您无法显示此项的最小规格,则 D206 6.2V zenner 将失去信心。 值。

    请向我展示最小规格。

    您的许多成员都知道我的邮件。

    谢谢、