This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:您能不能告诉我 UCC2872223#39的外部电路设计方法?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640678/ucc28722-could-you-tell-me-about-how-to-design-of-ucc28722-s-external-circuit

器件型号:UCC28722

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑将 UCC28722用于智能仪表。

我正在考虑提及以下文件。

www.ti.com/.../TIDA-00628

www.ti.com/.../tidrh29.pdf

但是、由于客户不想使用辅助绕组、我想在不使用辅助绕组的情况下将次级侧调节到5V。

※通过在15V 稳压电路中添加直流/直流转换器对建议提出质疑、但据说没有成本优势。

<不想使用辅助绕组导线的原因>

・电路成本由变压器承担、因为在使用和不使用辅助绕组的情况下存在两倍以上的价格差异。

・还有一种情况是、以前尝试使用辅助绕组类型的变压器时遇到了问题。

此外、考虑到从次级侧返回 VDD 的电路、次级侧电压必须高于 UVLO。

因此、我们考虑使用以下器件的开关操作的分立式电荷泵电路、并考虑它是否可以返回到初级侧的电源。

※我本来想销售 TI 的电荷泵 IC、但我想希望将成本降低到极限、并采用分立式配置进行构建。


<问题>

将电荷泵电路与分立式配置相结合、可以返回到初级侧的电源吗?

此致、

Pokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、

    感谢您关注 TI。

    UCC28722的辅助绕组有6个功能,如以下所示:

    1.提供 VDD 电源。

    VS 引脚通过电阻分压器连接到辅助绕组。 VS 引脚的功能:

    2.在每个开关周期通过采样反馈电压调节输出电压。
    3.感测大容量电容电压以提供交流输入运行和停止阈值
    4.补偿整个交流输入范围内的电流感测阈值。
    5.利用谷底开关降低开关损耗。
    6.输出电压保护。

    我想电荷泵只能利用上面提到的功能1 --提供 VDD 的电源
    *如果我错了,请纠正我的问题。

    我对"有辅助绕组和无辅助绕组时的价格差异超过两倍"有一些怀疑。

    已连接 UCC28722的 DS。
    希望能为您提供帮助。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ucc28722.pdf