This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:支持的最大电池容量是多少?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640763/bq28z610-what-is-the-maximum-battery-capacity-supported

器件型号:BQ28Z610

BQ28Z610技术参考第6.1节声称最大电池容量为32Ah。 TI 选择指南指出最大容量为14Ah。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TRM 是正确的、最大设计容量寄存器支持32767mAh、实际设计最大电流如何受到0.1V/Rsense 的限制。 最小 Rsense 为1m Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    还有一种称为电流调节的技术、可用于在电流不超过0.1V/Rsense 时支持大于32767mAh 的容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Damian。