This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:降压转换器中的压降@满负载

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636504/tl494-voltage-drop-full-load-in-buck-converter

器件型号:TL494

您好!

我已根据 tl494_TI 数据表中的电路制作了降压转换器。 这些是设计参数:

Vi = 58V、  Vout = 48V、  I_LOAD = 10A     

分别使用 TIP42和2*TIP35C 代替 NTE153和 NTE331。

我有2V 压降@ 10A!  

问题可能是什么? 不同的扼流圈显示相同的压降、并且在负载变化时进行调节。(例如25V 10A >> 1V 压降或48V 5A >> 1V 压降)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    感谢您关注 TL494。 您是否能够附加测试设置的图像? 您能否共享原理图和布局?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    您在 PCB 上的哪个位置实际测量输出电压? 您能否直接在输出电容器上进行测量?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用4.8 Ω/1kW 电阻器@输出(通过电线尺寸:1.5连接)、但我测量右侧@端子的电压。 这是第一个版本...我已经尝试过带/不带间隙的更大电感器...铁氧体和铁氧体 powder...in 不同的尺寸...所有这些都显示几乎相同的结果...看起来压降会随着负载变化而缩放(0-10A)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    感谢您提供的图片。 我建议将反馈网络(RU1)的顶部直接连接到输出端子、而不是通过迹线进行连接。 您的电路板图像看起来与您共享的 Altium 布局不同。 输出电容器位于布局中的输出端子旁边、但在您的图像中、它似乎在输出端子后面。 您是否有多个电路板版本?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的准确检查
    是的、与该 PCB 相关的电路板现在不可用。 我将在周末后上传...我还将尝试您提到的有关布局和 RU1的提示、但有一个问题。 端子与反馈电阻器 R1之间的压降是这样吗?! 因为在这种情况下、反馈电压将会更低、所以环路会尝试放大 PWM 宽度。 因此 Vout 将更高...

    晶体管是否适合使用而不是 NTE 类型?
    (NTE331 >> TIP35C         NTE153 >> TIP42)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    这只是检查从电感器到输出端子的走线中的传导损耗是否会计入电压降。 通常、您希望反馈网络连接到所需调节点(在本例中为输出端子)的输出电压。

    我会检查其他事项
    1.确保满载时的输入电压为58V。 直接测量电路板上的输入电压、而不是电源上的输入电压
    2.检查 TL494引脚1处的电压、并确保其与您的基准电压(VOLTAGE_CONTROL *由 R3和 R4形成的分压器)相匹配。
    3.检查示波器上的占空比、确保其一致。

    顺便说一下、您的电压调节要求是什么?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我检查了您提到的参数(在满负载、Vo=48和 Rout=5欧姆时):
    -58V 变为57.7V
    -误差放大器(1和2)的两个引脚的电压为2.35而不是2.56 (在满负载条件下)
    占空比是不够的。 它是83.3。 假设 TIP35C 的饱和电压为2V、则 Vo=(57.7-2) x0.833=46.4、这几乎在输出端子上提供。
    我还尝试将反馈节点直接连接到 Vout、但它没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    这表明电压控制信号存在问题。 该信号是否在满负载时下降?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的。 在满载(10A)条件下,TL494的2个引脚(编号1和2)将从2.5V 降至2.3V。

    如前所述、5A 电流中的压降约为10A 电流中的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    电压控制的电压是否在您增加负载时下降(不是在 TL494引脚上、而是在电压控制源上)? 您如何生成电压控制信号?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在首次测试中、我将电压控制连接到5Vref 引脚、但我必须查看它是否在负载条件下下降。
    在主要情况下、电压控制引脚由直流 DAC IC 和微控制器控制、结果相同。(输出压降)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    通过 AVR 微控制器对输出电压进行数字控制。 我们设置电压、并通过 DAC IC 产生电压控制。

    如果我比较设置电压和使用 ADC 测量的电压、然后强制电压控制上升、直至达到所需的值、是否有任何问题?