This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:BQ30Z554-R1的 bqEVSW 下载链接?

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640221/bq30z554-r1-bqevsw-for-bq30z554-r1-download-links

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

您好、BQ Expart、

  我的客户无法获取 BQ30Z554-R1的 bqEVSW。
您是否能帮助您获取软件?
即使是 Web 申请表、它也会显示"几天内审查"。 那么什么也没有。

请告诉我、
谢谢、
matsuro/TIJ/CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    启动 bqEvSW 时、启动的弹出窗口中显示的固件版本、即弹出窗口底部的数字、即固件和内部版本号。 该器件会弹出多个版本的 bq EvSW、因此我需要知道芯片上的固件版本、以便向您发送正确的 bqEVSW。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
      感谢您的快速响应。

    我尝试从以下位置下载:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    点击"bq Evaluation Software (bqEVSW) v0.0.92 for bq30z554-R1";
    http://www.ti.com/tool/bqevsw
    单击"请求";
    然后是 myTI、接着是 TI 申请、然后显示"您的申请将被审核"
    现在需要获取 bqEVSW。

    我的 bqEVSW 版本0.9.90不是 BQ30Z554-R1的目标
    您能否向我发送正确的 bqEVSW?

    谢谢、
    matsuro/TIJ/CSC/x0162279

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matsuo、

    让我们带这个内部信息-如果您没有收到我的电子邮件、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler