This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:如何获得深度恢复(预充电)模式状态

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637956/bq24450-how-do-we-obtain-deep-recovery-pre-charge-mode-status

器件型号:BQ24450

达到或高于 Vth 时、电池充电器进入批量充电模式。  低于 Vth 时、电池处于深度恢复模式、为了防止过热、偏置等、可从引脚11对电池进行预充电。  我曾尝试使用预充电输出来提供此模式的状态、但该引脚(11)始终看起来是"热"引脚。

那么、可以使用其他什么引脚或引脚组合来告诉我/我们充电器处于此深度恢复模式?

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件没有一个逻辑引脚、而是输出一个预充电信号。
    可以使用引脚11、但需要额外的电路来将引脚上的电压与电池电压进行比较。 在预充电过程中、它将比电池电压高2V、在大容量充电过程中、它将等于电池电压。