This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:DC/DC 2V 至30V 可调节电源

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637172/lm5175-dc-dc-2v-to-30v-adjustable-power-supply

器件型号:LM5175

你(们)好。

我正在设计电源、但我需要有关主 IC 的建议。  

VIN 可以是24V

输出电压为2V 至30V、电流为1A

输出应可调节、我可以使用电位器进行调节、我发现 LM5175、但 Webench 工具不支持它。  

谢谢、Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您向 TI 提出问题。

    LM5175可设置为作为可变输出电压电源运行。 WEBENCH 不支持这一功能、因为大多数设计在输入电压变化的同时需要恒定的输出电压。 这可以根据您的建议使用电位计来完成。 快速入门 计算器应有助于组件选择。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢你的答复。 我使用 LM5175设计了两种不同的原理图。 我的问题是、当我更改反馈电阻器值时、Rcomp 和 Ccomp 以及电感器值也会发生变化。 我连接了屏幕截图。

    这个输入电压= 24输出电压= 2V @ 1A

    这个是输入电压= 24V 输出电压= 30V @ 1A

    我只想使用电位器来调节电压。 我需要帮助修复此值。

    谢谢、Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您应该将补偿设置为最坏情况。 这将是最大升压条件、似乎 VIN =24V -> VOUT=30V@1A。 计算补偿值(RCOMP、CCOMP、CHF、TOP RFB)、然后将其用于所有其他条件。 只需更改底部反馈电阻即可修改输出电压。

    -Garrett