This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SDA (引脚3)和 SCL (引脚4)是推挽 GPIO? 还是开漏 GPIO?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640668/bq78350-r1-sda-pin-3-and-scl-pin-4-are-push-pull-gpio-or-open-drain-gpio

器件型号:BQ78350-R1

根据数据表、SDA 引脚和 SCL 引脚为 I/O、但 SMBD 和 SMBC 为 I/OD。 如果 SDA 和 SCL 是 I/O、它是否仍然可以连接到标准 I2C 总线上? 当它与 BQ79640连接时、它是否会因为 I/O 引脚而不是开漏引脚而锁存数据线?

与 bq769x0 AFE 之间的引脚3 SDA I/O 数据传输。 需要一个到 VCC 的10k 上拉电阻器

引脚4 SCL I/O 到 bq769x0 AFE 的通信时钟。 需要一个到 VCC 的10k 上拉电阻器

引脚11 SMBD I/OD SMBus 数据开漏双向引脚、用于与 bq78350-R1器件之间传输地址和数据

引脚13 SMBC I/OD SMBus 时钟开漏双向引脚、用于为与 bq78350-R1器件之间的数据传输计时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nian、
    您是否遇到了将它们连接在一起的问题? 连接它们应该可以正常工作。 请参考器件 EVM 原理图
    谢谢
    Onyx