This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:维度信息请求

Guru**** 2423110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640419/lm5170evm-bidir-dimensional-information-request

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1

所有、

我订购了多个 EVM、但我正在处理项目的物理(维度)方面。

有人可以告诉我主题 EVM 板的尺寸吗? 在串联模式下使用电路板时、堆叠高度也很粗糙。

非常感谢您的帮助!!

丹...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将对此进行研究、并将很快返回给您。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我在密歇根州的销售工程师现在提供了 LM5170-Q1 EVM 电路板尺寸@ 6" X "6"。

    我现在唯一的开放式问题是:堆栈限制是什么? 换言之、最多可并行工作的 EVM 数量是多少?

    我想模块可以处理的相位数决定了限制。

    Dan Hagan


    顶视图:

    结束视图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    我现在得到了我对平行/相位问题的答案。 显然、只要您愿意负责电路板的所有相位控制、就没有限制。

    周末愉快!

    丹...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    没错。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Garrett