This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:从直流电源加电、无需偏置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640787/bq25700a-power-up-from-dc-source-without-batery

器件型号:BQ25700A

您好!

我想知道 当系统上施加 BQ25700A 时、系统是否可以仅使用直流电源(无电池)供电和运行。

当我检查 DS 时、可以在插入直流电源时进行加电。 但我想知道、系统只能使用直流电源而不使用电池运行。

此致、
Junghwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 BQ25700A 充电器的输入可用、则只能使用直流电源(不带电池)为系统加电和运行。

    "我想知道、系统只能使用直流电源而不使用电池运行。" 是的。 如果电池不存在、系统电压将调节至 VSYS_MIN 寄存器设置电压。