This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:有关操作的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24725A, BQ2002, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640529/bq24780s-question-regarding-operation

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24725ABQ2002BQ2000

您好!

BQ24780S 中是否有足够的余量为输入电压为4.2V、800mAh 的2节镍氢电池(串联)充电?  如果不是、是否有更好的器件可供使用?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与其他 SMBus 充电器(bq24725A/35...)一样、bq24780S 可为不同类型 的电池 化学物质充电。 但是、它需要主机控制器来控制充电电流、充电电压、 充电终止、涓流充电和安全计时器...

    对于 bq24780S、4.2V 输入过低。 例如:REGN 低于 VCC、甚至可能低于4.2V。  这可能 会导致 BTST 电容器 电压过低: 不足以驱动开关 FET;频率刷新脉冲。

    输入电压的范围是多少? 如果4.2V 输入电压范围很小、 请检查 bq2002线性镍氢充电器。

    如果最大输入电压远高于4.2V、 请检查 bq2000镍氢开关充电器。