This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:四个降压稳压器中的一个出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640075/lp8758-e0-issues-with-one-buck-regulator-out-of-four

器件型号:LP8758-E0

我在启动稳压器上的 buck3时遇到了一些问题。  我在另一个板上构建了该设计、所有四个板都运行良好。  但是、现在在两块新电路板上、buck3不起作用。  我将其设置为默认1.8V 并启用它、但我获得稳定的560mV 输出。  我观察不到电感器附近有任何开关。  我检查了状态寄存器、它告诉我稳压器已启用、但欠压。   该部件在热像仪下方冷却。  输入电压为4.2V。

我确信这是我们已经完成的工作、但我认为这种稳定的输出电压可能是您可以为我提供帮助的线索。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否在电路板上共享 LP8758-E0器件的原理图? 您在该特定的 buck3上具有什么类型的负载? 是否可能存在一些使 buck3输出保持低电平并且无法正确启动的异常负载?


    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。 它是第一个 I2C 写入和被释放的复位线路之间的操作顺序。