This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25010:器件的直流/直流操作-未连接电池

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639794/bq25010-dcdc-operation-of-the-device---without-a-battery-attached

器件型号:BQ25010

有关电路内测试的问题:

我已经实现了 bq25010、但希望在不连接电池的情况下测试其直流/直流操作。  需要验证 BQ25010是否正常工作、并在未连接电池的情况下输出3.3V 电压(用于生产)。  我需要电池仿真器还是其他器件、以便通过 VBUS 输入为电路供电。   

该电路配置为在插入 USB 时充电、不使用交流电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池仿真器或 Keithley 电源表可用于更换电池。 电源可以正常工作、但应使用/CE 禁用电池充电。