This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2802:VCC 额定值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640552/ucc2802-vcc-rating

器件型号:UCC2802

在 UCC2802 D/S 中、它表示 绝对最大值  VCC 额定值为12V。 然而 、UCC2802的导通阈值典型值为12.5V。 它看起来不是在进行传感、对吧?

当 电源电压 高于12.5V 时、会发生什么情况? 钳位到13.5V 或其他行为?

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、数据表中的信息具有正确的信息。 我已随附一张 PowerPoint 幻灯片、其中可以解释 UCC2802 VCC 绝对最大值问题。

    UCC2802数据表的第9.3.1.7节提供了一些有关 VCC 引脚的更多信息、这些信息可能会清除这些内容。 本节提到了需要更高 VCC 电压的应用、必须将一个电阻器与 VCC 串联以增加源阻抗。

    有一个内部齐纳钳位二极管将 VCC 电压调节至13.5V。

    如果外部电压源在没有限流电阻器的情况下高于齐纳击穿电压、则齐纳二极管将损坏。 因此、VCC 额定值基于最小齐纳击穿电压。 数据表中的公式7用于计算串联电阻值、以用作电流限制、从而确保齐纳二极管安全击穿。

    此致、

     Davit

    e2e.ti.com/.../Explain-on-UCC2802-VCC-Abs.pptx