This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:当配置为反相稳压器时、无法输出足够的电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640606/lm2596-cannot-output-enough-current-when-configured-as-inverting-regulator

器件型号:LM2596

大家好、我的客户正在使用 LM2596进行设计、将24V 转换为±12V、1.5A。 但-12V 的输出只能达到0.3A。

这是原理图。

从数据表中可以看出、该器件应该能够输出足够的电流、电压为-12V。 我已经检查了 L5=33uH、饱和电流为3A。 我计算出、如果 Iout=1.5A、 则峰值电流=1.5A+0.8A=2.3A<3A。

是否有人知道为什么输出对于0.3A 来说如此小。

此外、当 R183=0时、可实现0.3A。 如果 R183=4.7K、则电路在加电时将短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有开关波形并查看它是否发生振荡? 客户输入电压是多少?
    客户 BOM 似乎与数据表上的图18非常相似

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保电感器不会饱和。

    我想查看电感器电流和开关波形。

    此外、布局图也会有所帮助