This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:1.8V TPS62085上的锯齿噪声

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62087, TPS62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640455/tps62085-sawtooth-noise-on-1-8v-tps62085

器件型号:TPS62085
主题中讨论的其他器件:TPS62087

我将 TPS62087 (TPS62085的1.8V 固定版本)与许多其他 TPS62085搭配使用。  输入电压全部为3.3V。  TPS6202.40的输出为1.1V、1.2V 和2.5V。  除 TPS62087外、输出电压看起来都很干净。  在大约2.5kHz 的频率下、它具有50mV 的锯齿噪声峰间值。  此图中的线路上的负载很小、当我们增加1.8V 线路上的负载时、频率会增加、但峰间噪声保持在大约50mV。  我们在2个单独的电路板上看到了这一点。  

该电路的设置与应用电路完全相同、使用.47uH 电感器、22uF 输出电容器和10uF 输入电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    这看起来不正常。 您是否还可以将 SW 节点和电感器电流添加到波形中并放大到大约10或20 μ s/div?

    您可以共享 PCB 布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我要附上 SW 节点波形和电路 PCB 布局的快照。  它是按照数据表中的建议布局的。  我现在无法测量电感器电流。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、SW 节点应该介于 Vin 和 GND 之间。 是否确定探头与 SW 节点接触? 20mV/div 不正确。

    布局不遵循 D/S 建议。 下面是另一个详细说明如何进行布局的应用手册: www.ti.com/.../slyt614.pdf

    最大的问题是、从 Cin GND 到 IC GND 的连接非常长。 这是转换器中最重要的环路。 您能否在 IC 的 Vin 和 GND 引脚上手动添加~4.7uF Cin?

    您能否布置其他电源轨的其中一个布局以查看其是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、你是对的。  这里是 SW 节点、显示了20mV/div 和1V/div 处的锯齿波形、显示了3.3V 到 GND 的压降。  

    我可以尝试在 Vin 和 GND 引脚上添加一个4.7uF 的 Cin、看看这是否有用。  另一个电源轨(1.2V)将 IC GND 直接连接到 GND 层、Cin GND 也连接到~4mm 远的 GND 层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。 这看起来更像是正常的轻负载纹波。

    4mm 距离很远。 IC 仅为2mm x 2mm。