This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:TPS730的浪涌电流

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638188/tps730-the-inrush-current-of-tps730

器件型号:TPS730

你(们)好


我的客户评估 TPS73033。
但是、浪涌电流超过200mA。
是否有浪涌电流配置?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    启动时、输出电容器放电;因此、当 LDO 首次启用时、高电流(浪涌电流)流经 LDO 为电容器充电。 该浪涌电流是正常的、在电流限制电路检测到过流并接合之前不受控制。

    请注意、TPS730的电流限制高于200mA。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢你的答复。

    客户评估结果中的浪涌电流最大为2A。

    TPS730是否可接受该浪涌电流?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    这是相当高的浪涌;但是、由于浪涌应该只在电流限制生效之前的很短时间内、因此不会产生太多的热量。 如果您担心、只要您在输出端仍然具有所需的最小电容并且/或者在 LDO 之前串联一个限流电阻器、就可以将一些输出电容移动到输入端。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您的回答。
    让我来确认一下、以防万一。
    如果 产生大量热量、TPS730是否可接受2A 浪涌电流?

    此致。
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    TPS730可接受2A 的浪涌电流。

    非常尊重、
    Ryan