This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS74401 TPS74801 PSpice (交流分析)

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639901/tps7a49-tps74401-tps74801-pspice-ac-analysis

器件型号:TPS7A49

你(们)好

我的客户有疑问。

客户希望进行交流分析仿真。

客户需要将较大的 Cout 与负载需求连接起来、客户需要检查仿真。

但是、在 Web 中只有一个瞬态分析模型。

是否有用于交流分析的模型?

最好的 Rgard

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    交流分析是什么意思? 瞬态模型将涵盖 LDO 的交流性能、包括瞬态响应、PSRR、噪声、启动和关断。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    客户说"AC Analysis"是一个仿真、就像一个附加的文件。

    是否有一个模型可以通过上述器件进行确认?

    e2e.ti.com/.../AC-Analysis.pdf

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、TINA/PSpice 模型是行为模型、性能有限。 免费模型通常不支持增益/相位。

    为了确认、我建议您将申请直接提交到  WEBENCH 设计中心>仿真模型论坛

    (笑声)

    e2e.ti.com/.../234

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    正如 提到的、我们通常不支持 LDO 模型中的增益/相位模型。 这主要是由于在不限制客户使用特定输出电容器的情况下尝试对增益/相位进行建模的复杂性。 我们建议客户使用原型板和/或 EVM、以便他们可以使用预期的输出电容器执行瞬态测试。 通过为应用执行最坏情况的瞬态并观察响应、客户将更好地了解其特定应用中的 LDO 性能和稳定性。

    非常尊重、
    Ryan